Das früher oft gewählte Modell, die Infrastruktur-Ausstattung bei einem externen Partner einzukaufen
und den Betrieb selbst zu übernehmen, ist nicht mehr
für jede Kommune eine wirtschaftliche Lösung. In vielen Fällen vertrauen sich Kunden auch für den Betrieb einem kompetenten Partner an. Siemens ist so ein Partner – dank spezifischer Ressourcen und umfassendem Know-how.
Dieses Modell hat sich erfolgreich in Großstädten bewährt, kann aber auch kleinen Kommunen große Vorteile bieten. So können beispielsweise Hosting-Lösungen, bei denen leistungsstarke Verkehrssysteme an Kunden vermietet werden, den Zugang zu modernster Verkehrssteuerung öffnen. Gerne bietet Siemens auch komplette Aufbauen-Betreiben-Warten-Lösungen an.
Insbesondere in Ballungsräumen trägt der Straßenver-
kehr einen erheblichen Anteil an der Schadstoffbelas-
tung. Zugleich stellt er genau die Emissionsquelle dar,
die von der öffentlichen Hand am stärksten beeinflusst werden kann: Eine intelligente Verkehrsführung kann diese Emissionen erheblich reduzieren und somit die Umwelt entlasten.
Siemens bietet Lösungen, bei denen durch die Kombination von Verkehrsdaten und Umweltdaten die gesamte Schadstoffbelastung zeitnah und flächendeckend modelliert wird. Auf dieser Basis werden Maßnahmen eingeleitet, die zu einer Verbesserung der gesamten Umweltsituation führen.
Energiesparen heißt Betriebskosten optimieren. Ins-
besondere durch den Einsatz von LED-Technik bei Signalgebern sind erhebliche Einsparungen im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtungstechnik möglich.
Siemens unterstützt diese umweltfreundliche Maßnahme durch das Angebot besonderer Finanzierungskonzepte, bei denen in der Regel das Investitionsvolumen durch die Energieeinsparungen der Folgejahre amortisiert wird.
Schrift kleiner Schrift größer Schriftgröße