Historischer Meilenstein: Siemens feiert 1.000. U-Bahn Wagen aus Wien für Wien

23.10.2026

  • 1.000 U-Bahn Wagen im Werk Wien für Wien gefertigt
  • Seit mehr als fünf Jahrzehnten: Vom Silberpfeil über V-Wagen zum X-Wagen
  • Werk Wien ist heute das globale Metro-Kompetenzzentrum von Siemens

Grund zur Freude bei Siemens Mobility in Wien: Der 1.000. U-Bahn-Wagen, der im Werk Simmering für Wien und die Wiener Linien gefertigt wurde, ist fertiggestellt und an den Kunden übergeben worden. Anlässlich der Übergabe waren Mobilitätsstadträtin Ulli Sima gemeinsam mit den Geschäftsführerinnen der Wiener Linien Gudrun Senk und Alexandra Reinagl sowie Siemens Mobility Austria Geschäftsführerin Tanja Kienegger vor Ort. Ihr Besuch unterstrich die Bedeutung leistungsfähiger öffentlicher Mobilität für die Stadt Wien und hob die Bedeutung des Siemens Produktionsstandorts für hightech-Schienenfahrzeuge aus dem Zukunftswerkstoff Aluminium hervor. Seit den ersten „Silberpfeilen“ der U-Bahn-Generation U über die V-Wagen bis hin zu den modernen X-Wagen wurden sämtliche Fahrzeuggenerationen, mit Ausnahme der Fahrzeuge für die Linie U6, für das Wiener U-Bahn-Netz in Wien-Simmering entwickelt und gebaut. Insgesamt entspricht das rund 167 kompletten U-Bahn-Zügen für die Bundeshauptstadt. Das U-Bahn System in Wien wird auch aus Bundesmitteln kofinanziert.

Tausend U-Bahn-Wagen, gefertigt in Wien für Wien, stehen für sichere Arbeitsplätze in Österreich und für Wertschöpfung, die im Land bleibt. Österreich ist ein Bahnland, und Wien zeigt als Innovationsstandort, dass die Mobilität von morgen hier entwickelt und gebaut wird. Mit der Industriestrategie 2035 investieren wir 2,6 Milliarden Euro gezielt in Schlüsseltechnologien und die Mobilitätstechnologie ist eine davon. Unser Anspruch ist es, Österreich zu einem der führenden Bahn- und Mobilitätsstandorte der Welt zu machen, und dieses Jubiläum zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Mobilitätsminister Peter Hanke

Unsere Öffis gehören zu den besten der Welt und wir investieren konsequent in ihren weiteren Ausbau. Mit unserem Jahrhundertprojekt U2xU5 setzen wir die größte U-Bahn-Ausbauoffensive der vergangenen Jahrzehnte um und machen den öffentlichen Verkehr fit für die Zukunft. Dafür brauchen wir nicht nur eine moderne Infrastruktur, sondern auch modernste Fahrzeuge. Siemens ist dabei seit Jahrzehnten ein wichtiger und verlässlicher Partner der Stadt Wien. Der 1.000. U-Bahn-Wagen aus Wiener Produktion ist ein beeindruckender Meilenstein dieser Erfolgsgeschichte. Besonders freut mich, dass die modernsten U-Bahnen direkt hier in Wien produziert werden und damit auch hochwertige Arbeitsplätze und Wertschöpfung am Standort gesichert werden.

Mobilitätsstadträtin Ulli Sima

Mit dem tausendsten U-Bahn-Wagen, der aus dem Wiener Werk läuft, feiern wir nicht nur eine beeindruckende Zahl, sondern auch eine langjährige Zusammenarbeit, die die Wiener U-Bahn geprägt hat. Von den ersten Silberpfeilen bis zu den heutigen X-Wagen steht immer der gemeinsame Anspruch, technische Innovationen in den Dienst eines leistungsfähigen öffentlichen Verkehrs zu stellen. Die neuen X-Wagen bieten unseren Fahrgästen mit innovativer Fahrgastinformation, hoher Barrierefreiheit und großzügiger Gestaltung ein zeitgemäßes Mobilitätserlebnis.

Wiener Linien Geschäftsführerin Gudrun Senk & Alexandra Reinagl

Der 1.000 U-Bahn Wagen aus unserem Werk Wien steht für mehr als fünf Jahrzehnte Innovationskraft am Standort. Mit den Silberpfeilen hat eine neue Ära der Mobilität in Wien begonnen, der heutige X-Wagen ist eine der modernsten U-Bahn-Generationen Europas. Wir führen die große Tradition des Standorts in eine erfolgreiche Zukunft und werden die umfassende Kompetenz im hightech Aluminium-Fahrzeugbau weiter stärken

Tanja Kienegger, Geschäftsführerin Siemens Mobility Austria

U-Bahn-Kompetenz aus Wien

Die Erfolgsgeschichte des U-Bahn-Baus am Standort in Wien-Simmering begann in den 1970er Jahren noch dem damaligen Unternehmen Simmering-Graz-Pauker AG (SGP). Die „Silberpfeile“ nahmen 1978 auf der U1 den Betrieb auf und prägten das Wiener Stadtbild über Jahrzehnte. Nach dem Einstieg von Siemens Anfang der 1990er Jahre und der anschließenden vollständigen Übernahme von SGP entwickelt Siemens den Standort zum globalen Metro-Kompetenzzentrum. Heute wird hier unter anderem mit dem X-Wagen die modernste U-Bahn-Generation für Wien gefertigt. Er ist ein volldigitales Fahrzeug und ist mit Innovationen wie dem modernen Fahrgastinformationssystem FIS+, druckluftfreie Bremse (Brake-by-Wire) und der Vorbereitung auf den automatisierten Betrieb mit GOA4 besonders modern. Er ist seit Juni 2023 unterwegs, bisher im traditionellen Betrieb mit Fahrer. Auf der neuen Linie U5 wird er im vollautomatischen Betrieb (GOA4) eingesetzt werden und so eine neue Ära des öffentlichen Nahverkehrs in Wien einleiten.

Internationales Headquarter für Metros von Siemens Mobility

Der Standort Wien-Simmering ist das globale Headquarter für Metros von Siemens Mobility.  Das bedeutet, dass alle U-Bahn Projekte von Siemens am Standort Wien-Simmering verantwortet werden. In Wien werden neben den Zügen für die Wiener Linien auch U-Bahn Züge für London, Sydney und München gebaut, ein weiterer Großauftrag wird erwartet. Rückblickend wurden ebenso Züge für die Metropolen Melbourne, Bangkok, Singapur, Taipei, Riad (Saudi-Arabien), Oslo, Nürnberg und Kuala Lumpur in Wien entwickelt und gebaut.