Läuft vom Band wie auf Schienen: 250. Desiro ML von Siemens Mobility für ÖBB

Erfolgsstory seit dem Jahr 2010: Fahrzeuge pünktlich und oft deutlich vor vereinbartem Zeitpunkt ausgeliefert

Siemens Mobility hat heute den 250. Nah- und Regionalverkehrszug der Baureihe Desiro ML an die ÖBB übergeben. Züge dieser Bauart sind bei den ÖBB unter dem Namen „Cityjet“ als drei- und vierteilige Triebzüge in ganz Österreich unterwegs. Die Fahrzeugflotte wurde im Jahr 2010 bestellt, die ersten Züge sind seit dem Jahr 2015 für die Fahrgäste im Einsatz. Insgesamt werden die ÖBB 294 Fahrzeuge dieser Bauart erhalten. Damit wird dieses Erfolgsprojekt die breite Basis des Nah- und Regionalverkehrs der ÖBB bilden. Es handelt sich um eine der wirtschaftlichsten, modernsten und für die Fahrgäste komfortabelsten Flotten Europas. Im Projektverlauf wurden die Fahrzeuge, die von Siemens Mobility pünktlich und oft vor den vereinbarten Zeitpunkten ausgeliefert wurden, kontinuierlich gemeinsam mit den ÖBB technisch weiterentwickelt. Sie sind in unterschiedlichen Varianten und Designs unterwegs.

 

Klaus Garstenauer, Vorstand ÖBB-Personenverkehr: „Mit der Einflottung des Desiro ML als ÖBB-Cityjet begann die Modernisierungsoffensive im Nah- und Regionalverkehr. Die Auslieferung des 250. Desiro ML zeigt eindrucksvoll die erzielten Fortschritte. Die ÖBB Cityjets stehen für hohen Fahrgastkomfort und zuverlässige Qualität im täglichen Betrieb.

250 Desiro ML Züge geben den Menschen in Österreich täglich 250 konkrete Gründe, mit der nachhaltigen Bahn zu fahren. Diese Erfolgsstory ist das Ergebnis einer langjährigen und vertrauensvollen Partnerschaft mit unserem Kunden ÖBB. Wir schreiben sie gerne gemeinsam weiter.

Tanja Kienegger, CEO Siemens Mobility Austria

Erfolgsstory seit 2010

Die Ursprünge dieses Erfolgsprojekts liegen im Jahr 2010: Aus einer der bis dahin größten Fahrzeugbeschaffungen der ÖBB-Geschichte und einer europaweiten Ausschreibung für elektrische Regionalzüge ging Siemens Mobility als Bestbieter für die 70-Meter-Züge hervor. Später, im Jahr 2021, erging auch der Auftrag über die 100-Meter-Züge an Siemens Mobility. Die Lieferung der ersten Züge erfolgte im Jahr 2015, der 200. Zug wurde Ende 2021 übergeben. 

 

Die Züge bieten den Fahrgästen WLAN, ein on-Bord Unterhaltungssystem, Klimaanlagen, Möglichkeiten zur Fahrradmitnahme, Platz für Kinderwägen und Rollstühle, Barrierefreiheit und viele weitere Annehmlichkeiten. Für den Betreiber ÖBB sind diese Fahrzeuge besonders flexibel und wirtschaftlich.