Siemens errichtet Rail Service Center für Schienenfahrzeuge in Trieben, Obersteiermark

06.10.2026

  • Ehemaliges Gelände der RHI in Trieben erworben
  • Durchführung erster Wartungsarbeiten zu Beginn des Jahres 2027
  • Voraussetzung für langfristiges Engagement in der Region geschaffen

Siemens Mobility errichtet ein Rail Service Center für die Wartung von Schienenfahrzeugen in Trieben, Obersteiermark. Mit der rechtsgültigen Übernahme der ehemaligen RHI-Gründe schafft Siemens Mobility die Basis, seinen Geschäftsbereich Bahnservices entlang der Marktnachfrage kräftig zu erweitern. Zu den zukünftigen möglichen Kunden zählen Eisenbahnunternehmen aus Österreich sowie aus den angrenzenden Ländern. Die zentrale Lage Triebens sorgt dafür, dass Züge aus allen Himmelsrichtungen zeit- und damit kostensparend herangeführt und unter hoher Qualität instandgesetzt werden können. Dies ist für die Bahnbetreiber und deren Fahrgäste vorteilhaft, da die Züge nur für kurze Zeit abgestellt werden und nach den Arbeiten schnell wieder in den Fahrgastbetrieb zurückkehren können.

Erster Schritt

Im nächsten Schritt wird Siemens Mobility auf dem Gelände eine Leichtbauhalle für Triebfahrzeuge errichten. Sie schafft witterungsunabhängige Bedingungen für die Instandhaltung sowohl von Siemens- als auch von Fremdfahrzeugen sowie neue Arbeitsplätze für die Region. Bauarbeiten zur Errichtung der Halle haben bereits begonnen, die Fertigstellung und Inbetriebnahme soll zu Beginn des Jahres 2027 erfolgen, abhängig von den Witterungsbedingungen und deren Einfluss auf den Baufortschritt.

Mögliche weitere Entwicklungen

In einer weiteren Ausbauphase plant Siemens Mobility derzeit den Bau einer größeren Wartungshalle. Damit entsteht die Möglichkeit, schwere Instandhaltungstätigkeiten bis hin zu Unfallreparaturen von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart abzuwickeln. In dieser Ausbaustufe könnten viele zusätzliche Jobs geschaffen werden. Die konkrete zukünftige Entwicklung des Rail Service Centers Trieben wird sich entlang der Nachfrage der Kunden aus Österreich und den angrenzenden Ländern entwickeln.

Mit dem Kauf der Liegenschaft hat Siemens Mobility jedenfalls die Basis gelegt, um die wichtige Instandhaltung von Zügen für Bahnen aus Mitteleuropa kosteneffizient und zuverlässig zu übernehmen. Für die Obersteiermark kann die Ansiedlung des größten Bahnindustrieunternehmens Österreichs ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls sein und der Region eine langfristige Zukunft in der nachhaltigen Bahnindustrie eröffnen.

Siemens Mobility: Stark in der Steiermark, stark in Österreich

Mit Trieben entsteht die bereits dritte Betriebsstätte von Siemens Mobility in der Steiermark. Am Weltkompetenzzentrum für Fahrzeuge in Graz mit seinem enorm hohen Exportanteil von mehr als 90 Prozent arbeiten etwa 1.600 MitarbeiterInnen, er ist der größte Siemens-Standort der Region. Zusätzlich hat Siemens Mobility in diesem Jahr rund 40 Mio. Euro in einen Fertigungs-, Service- und Logistikhub in Fürstenfeld investiert und diesen im Juni 2026 eröffnet. Dort sind nun 150 Jobs angesiedelt. Mit dem neuen Engagement am Rail Service Center Trieben unterstreicht und erweitert Siemens Mobility seine führende Rolle in der heimischen Bahnindustrie. In ganz Österreich beschäftigt Siemens Mobility mehr als 4.500 Mitarbeiter, etwa 300 Lehrlinge werden ausgebildet.