Siemens liefert sechs Vectron X Loks an kärntnerisch-steirische DPB
24.09.2026
- Kauf von sechs digitalen „Vectron X“
- Flotte wächst auf mehr als 30 Vectron Lokomotiven
Wien / Krieglach – Das kärntnerisch-steirische Eisenbahnunternehmen DPB erweitert seine Fahrzeugflotte und bestellt sechs weitere Vectron Mehrsystem-Lokomotiven bei Siemens Mobility. Der heute bekanntgegebene Kauf ist das Ergebnis von intensiven Gesprächen aus der ersten Jahreshälfte 2026, in denen sich die beiden Unternehmen über den weiteren Pfad der Zusammenarbeit verständigt haben. Siemens wird DPB Rail beim weiteren Wachstum unterstützen.
Was im Herbst 2024 begann, hat sich schnell zu einer internationalen Erfolgsstory entwickelt: Mit der Entscheidung, auf den Siemens Mobility Vectron zu setzen, ist ein stetiger Wachstumskurs eingeschlagen worden. Nun wurden zwei Multisystem-Loks für Verkehre auf den Nord-Süd- und Ost-West-Achsen Europas und vier Multisystem-Loks mit den Ausrüstungen und Zulassungen für Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Slowenien, Kroatien, Bulgarien und Serbien bestellt.
Mit der Erweiterung auf mehr als 30 Vectron-Lokomotiven verleiht DPB Rail seiner Position als dynamisch aufstrebender Akteur im europäischen Schienengüterverkehr noch mehr Zugkraft. Die Vectron Lokomotiven eröffnen mit ihrer umfassenden Mehrländerzulassung flexible Einsatzmöglichkeiten in ganz Europa und unterstützen DPB bei der Expansion in internationale Märkte.
Dass mehr als 30 der derzeit insgesamt 36 Maschinen aus dem Hause Siemens Mobility stammen, ist weit mehr als eine Zahl: Es ist Ausdruck des großen Vertrauens, der Verlässlichkeit und der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Siemens und der DPB. Zugleich bildet diese starke Partnerschaft eine vielversprechende Grundlage für die weitere gemeinsame Zukunft. Mit dem Ausbau des Eigenbestands setzen wir unseren Wachstumskurs auf der Schiene konsequent fort und stärken mit den neuen Lokomotiven unsere Wettbewerbsfähigkeit entlang wichtiger europäischer Bahnkorridore. Gleichzeitig erweitern wir damit das Angebot an effizienten, flexiblen und grenzüberschreitenden Bahnlogistiklösungen für unsere Kunden. Ein weiterer Vorteil ist die eigene Werkstätte mit rund 9.000 m² Hallenfläche, die zusätzliche Flexibilität bei Wartung und Instandhaltung ermöglicht. Für uns heißt es daher auch weiterhin: volle Fahrt voraus.
DPB steht für eine der bemerkenswertesten Wachstumsgeschichten im europäischen Schienengüterverkehr. Der kontinuierliche Ausbau der Flotte, die internationale Expansion und der Mut, neue Märkte zu erschließen, machen das Unternehmen zu einem wichtigen Impulsgeber für die Verlagerung von Verkehr auf die Schiene. Mit dem VectronX wird die Reise noch viel weiter gehen.
Der Vectron X von Siemens Mobility hebt die bewährte Vectron-Plattform auf eine neue digitale Stufe: Ein moderner, zentraler Smart-Screen im Führerstand bündelt alle relevanten Betriebsinformationen und lässt sich durch einen integrierten App-Store flexibel um neue Anwendungen erweitern. Funktionen wie „TrainPlay“, vorausschauende Wartung durch Echtzeitdaten sowie laufende Software-Updates machen die Lokomotive intelligenter, effizienter und zukunftssicher. Damit verbindet der Vectron X bewährte Leistungsfähigkeit mit der Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit moderner digitaler Plattformen. Die kärntnerisch-steirische DPB ist einer der ersten Vectron X Kunden in Österreich.
Die Vectron-Plattform zählt zu den erfolgreichsten Lokomotivfamilien Europas und überzeugt durch ihre hohe Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität im grenzüberschreitenden Einsatz. Die Loks verfügen über eine maximale Leistung von bis zu 6,4 MW und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 230 km/h. Sie sind die idealen Fahrzeuge, um im Raum Zentral- und Osteuropa kostengünstige und leistungsfähige Mobilität auf der nachhaltigen Schiene anbieten zu können. Die Produktion der neuen Lokomotiven erfolgt im Siemens Mobility-Werk in München-Allach, wobei der Erfolg des Fahrzeugs auf Steirischen Rädern – aus dem Siemens Weltkompetenzzentrum in Graz – rollt.
Über DPB:
Die DPB Rail Infra Service GmbH ist ein zertifiziertes Eisenbahnverkehrsunternehmen mit gültiger Sicherheitsbescheinigung für Österreich, Deutschland, die italienischen Grenzbahnhöfe Tarvisio-Boscoverde und Brennero sowie den slowenischen Grenzbahnhof Jesenice. Für den Betrieb in Tschechien, Polen, der Slowakei, Ungarn, Slowenien und Kroatien hat die DPB- Unternehmensgruppe jeweils eigenständige, national zertifizierte Eisenbahnverkehrsunternehmen gegründet: die DPB Rail Infra Service Czech Republic s.r.o., die DPB Rail Infra Service Poland sp. z.o.o ., die DPB Rail Infra Service Slovak Republic s.r.o., die DPB Rail Infra Service Hungary Kft. sowie die DPB Rail Infra Service d.o.o . und die DPB Rail Infra Service Croatia d.o.o. Weitere Expansionen in benachbarte Länder unterstreichen den Wachstumskurs des Unternehmens. Mit dem eigenen zertifizierten Schulungszentrum in Poggersdorf, Österreich, werden sowohl eigene als auch externe Fachkräfte ausgebildet.
Um der angespannten Fachkräftesituation im Bereich Eisenbahn entgegenzuwirken, geht ab Frühjahr 2027 ein weiteres Schulungszentrum in Betrieb.
Die DPB Rail Infra Service GmbH ist auch als verlässlicher Generalunternehmer im Bereich Leit- und Sicherungstechnik tätig und bietet weiters ein umfassendes Leistungsspektrum rund um Baustellenlogistik, Baustellensicherung und Güterverkehr an.
Ergänzt wird das Portfolio durch die DPB Rail Technical Service GmbH in Krieglach, eine Eisenbahnfachwerkstätte für Instandhaltung, Instandsetzung, mobile Wartung und Nachrüstungen nach ECM-Richtlinien. (MB)