Siemens Mobility Austria gewinnt Mercur Award für neue E-Bus-Ladetechnologie

Hochautomatisierte Ladelösung für Elektrobusse e-Line™ wird mit dem Innovationspreis Mercur der Stadt Wien ausgezeichnet

Um die nachhaltige, CO2-freie Mobilität auch abseits der Schiene wie etwa in Städten voranzutreiben, hat Siemens Mobility den besonders leichten und geräuscharmen Ladepantographen e-Line™ entwickelt. Die Technologie ersetzt das Steckerladen und überzeugt durch hohe Leistungsübertragung bei gleichzeitig geringem Platzbedarf, niedrigen Betriebskosten und einer besonders zuverlässigen, wartungsarmen Konstruktion. Die Entwicklung wurde nun mit dem Innovationspreis Mercur der Wirtschaftskammer Wien in der Kategorie “Nachhaltigkeit” ausgezeichnet.

Innovative Stromabnehmer, vor allem für E-Busse

Mit dem e-Line™ Ladepantographen wurde zukunftsweisende Lösung für den öffentlichen Verkehr entwickelt. Die in Wien entwickelten Stromabnehmer sind ein weiterer Schritt in Richtung nachhaltiger und effizienter Mobilität. Sind die Pantographen auf dem Dach montiert, können E-Busse nahezu lautlos aufgeladen werden. Der Vorteil: Die Lärmbelastung im Umfeld der Ladestation wird minimiert, was eine große Erleichterung für Anrainer an den Ladestationen sowie Anrainer und Mitarbeiter der Busdepots ist. 

Zusätzlich kann der Pantograph reagieren, wenn der Bus nicht exakt an der vorgesehenen Ladestation hält oder wenn es beim Laden Fahrzeugbewegungen gibt, richtet er sich flexibel aus und hält guten Kontakt zur Ladestation. Trotz dieser Flexibilität kehrt er beim Einholen durch einen speziellen Mechanismus jederzeit problemlos in seine vorgesehene Parkposition zurück. Diese Funktion ist auch beim Eintritt eines Fehlers der Fahrzeugelektrik wichtig: in diesem Fall senkt sich der Stromabnehmer automatisch in seine Parkposition und entkoppelt das Fahrzeug dadurch von der Ladestation.

 

Die wichtigsten Vorteile des e-Line™ Ladestromabnehmers im Überblick:

  • Wartungsfreundlichkeit durch einfache, verschleißarme Kinematik
  • Geräuscharmer Ladevorgang für den Einsatz in urbanen Räumen
  • Kompatibilität mit bestehender Infrastruktur 
  • Automatisierte mechanische Notabsenkung ohne elektronische Komponenten
  • Einsatzfähigkeit in niedrigen Fahrzeugdepots
  • Kompakte Bauweise mit besonders niedriger Kontur

 

Der Mercur Innovationspreis der Wirtschaftskammer Wien würdigt jährlich die innovativsten Unternehmen aus Wien. Als renommierte Auszeichnung ist er gleichzeitig auch die Vorstufe zum Staatspreis Innovation.