Siemens Mobility erwirbt HMH und stärkt eigene Position in den osteuropäischen Korridoren

Siemens Mobility hat die Akquisition von HMH, s.r.o., einem in der Slowakei ansässigen Technologieunternehmen, welches das nationale Zugsicherungssystem MIREL für die Slowakei, Tschechien, Ungarn und Polen anbietet, abgeschlossen. Mit dieser Übernahme ist Siemens Mobility nun in der Lage, ein vollständiges Portfolio von Zugsicherungssystemen für die osteuropäischen Bahnkorridore anzubieten. HMH bleibt in Bratislava, Slowakei, ansässig und wird in die Geschäftseinheit Rail Infrastructure von Siemens Mobility integriert. 

 

 

Mit der Übernahme von HMH ergänzen wir unser Portfolio im Bereich der Zugsicherungssysteme und decken auch die osteuropäischen Bahnkorridore ab. MIREL VZ1 kann in das europäische Zugsicherungssystem ETCS integriert werden. Wir erweitern unser Digitalisierungsportfolio und können unsere Kunden in Zukunft noch besser dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.

Tanja Kienegger, CEO Siemens Mobility Austria

Wir gehen davon aus, dass die wichtigsten TEN Korridore Zentral- und Osteuropas in den kommenden Jahren auf ETCS hochgerüstet werden. Sehr gerne leisten wir auch dort unseren Beitrag, um die Bahn auch in den genannten Ländern leistungsfähiger, sicherer und wirtschaftlicher zu machen.

Andreas Palffy, CFO Siemens Mobility Austria

Siemens Mobility ist der perfekte Partner für uns. Gemeinsam können wir unser Portfolio an Zugsicherungssystemen weiterentwickeln, die in den letzten beiden Jahrzehnten wegweisend waren. Die Zukunft liegt im europäischen grenzüberschreitenden Schienenverkehr. Mit HMH als integralem Bestandteil der Siemens Mobility-Familie werden wir im Zentrum dieser Entwicklung für den osteuropäischen Markt stehen. Dies ist ein großer Schritt für unsere Zukunft.

Tomáš Horváth, CEO und Gründer von HMH

MIREL VZ1 ist die umfassende und einzigartige Lösung auf dem Markt, die entwickelt wurde, um einen sicheren Betrieb der Eisenbahnen in der Slowakei, Tschechien, Ungarn und Polen zu ermöglichen. Als harmonisiertes System mit einer Schnittstelle gemäß den europäischen Eisenbahnstandards, ist MIREL VZ1 in der Lage, in das zukünftige europäische Zugsicherungssystem ETCS integriert zu werden. 

In Österreich und den uns zugeordneten Ländern Zentral- und Osteuropas befinden sich schon bisher viele Kompetenzzentren von Siemens Mobility. Das Metro Headquarter in Wien, das Weltkompetenzzentrum für Fahrwerke in Graz, das Rail Infrastructure Center in Zilina/Slowakei, die Engineering und R&D Kollegen in Budapest/Ungarn und das Engineering hub Rolling Stock in Kragujevac/Serbien treiben wichtige Technologien unseres Unternehmens voran. HMH in Bratislava wird ein weiteres Wissenszentrum sein, das in unserem Country Bundle angesiedelt ist.

 
HMH wurde 1993 gegründet und beschäftigt sich seit 1999 mit der Entwicklung, Produktion und Wartung von Zugleit- und Zugsicherungssystemen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist MIREL.