Siemens Mobilité et AtkinsRéalis s’associent à CDPQ Infra pour faire progresser le projet emblématique TramCité à Québec

Québec, Canada - 16 Juillet, 2026

  • Projet majeur de transport urbain, générant 78 000 emplois
  • Modèle de réalisation en conception-construction progressive
  • Ligne de tramway de 19 kilomètres avec 29 stations
  • Début des travaux prévu en 2027, mise en service prévue en 2033

Siemens Mobilité, en collaboration avec AtkinsRéalis, a été sélectionnée par CDPQ Infra pour faire progresser la prochaine phase du projet TramCité à Québec — l’une des initiatives de transport urbain les plus ambitieuses jamais entreprises dans la capitale-nationale. Réalisé selon un modèle de conception-construction progressive, ce projet devrait jouer un rôle déterminant dans le développement d’une mobilité durable tout en générant des retombées économiques et sociales durables pour la région.

Sous la maîtrise d’œuvre de CDPQ Infra — la filiale de développement et de réalisation de projets d’infrastructures de La Caisse — le programme TramCité représente un investissement majeur dans l’avenir de la ville de Québec. Le projet comprend une ligne de tramway de 19 kilomètres comprenant 29 stations et une section souterraine de deux kilomètres, conçue pour améliorer la connectivité, réduire la congestion et soutenir la croissance à long terme de la ville.


Pour livrer le volet systèmes ferroviaires du projet, Siemens Mobilité et AtkinsRéalis ont créé Connexion Capitale, qui a conclu un contrat de co‑développement avec Infra CITÉ Inc. La participation de Siemens Mobilité s’appuie sur la présence plus large de Siemens au Canada. Siemens Canada emploie environ 4 600 personnes dans 38 sites administratifs et de production à travers le pays et collabore avec près de 1 940 fournisseurs canadiens.

 
« TramCité est bien plus qu’un projet de transport — c’est un investissement structurant pour la ville », a déclaré Aaron Branston, président et chef de la direction de Siemens Mobilité Canada. « Des projets d’une telle envergure nécessitent des partenaires qui connaissent le transport urbain et qui adoptent une vision à long terme. En combinant une expertise mondiale en systèmes ferroviaires à une connaissance approfondie du contexte local, notre partenariat avec AtkinsRéalis permettra de soutenir CDPQ Infra dans la réalisation de l’un des programmes d’infrastructures les plus emblématiques du Québec. »

 
« Ce projet reflète l’importance croissante de l’expertise en systèmes intégrés dans la réalisation d’infrastructures de transport complexes », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d’AtkinsRéalis. « En réunissant les capacités mondiales d’AtkinsRéalis en intégration de systèmes, en ingénierie et en réalisation de grands projets avec les technologies ferroviaires avancées et les solutions de mobilité numériques de Siemens Mobilité, nous sommes bien positionnés pour contribuer à la réussite de ce projet phare. »

 
Le projet TramCité générera d’importantes retombées économiques et immobilières et créera près de 78 000 emplois au Québec. La participation de Siemens Mobilité au projet témoigne de son engagement envers l’ancrage local, les partenariats avec les fournisseurs et le développement de la main‑d’œuvre au Canada.

 
Le contrat relatif aux systèmes ferroviaires de TramCité est structuré selon un modèle de conception-construction progressive, débutant par une phase de co‑développement. Pendant cette phase, Connexion Capitale travaillera en étroite collaboration avec CDPQ Infra afin d’affiner la solution technique, l’échéancier et les coûts finaux du projet, ainsi que de co‑développer le volet systèmes ferroviaires, incluant la gestion globale du projet, l’intégration des systèmes et la gestion des interfaces. Les travaux préparatoires devraient débuter en 2027, suivis de la phase de réalisation incluant les travaux de construction, les essais et tests, en vue de l’entrée en service commercial en 2033.

 
La portée technique du projet comprend les travaux de voie, les systèmes de signalisation et de cybersécurité, les sous‑stations de traction et les systèmes de caténaire, les systèmes de communication et d’information aux passagers, les systèmes SCADA ainsi que les systèmes de contrôle et de gestion de la circulation routière.

 
Forte d’une présence de longue date au Canada, Siemens Mobilité apporte des décennies d’expérience dans la réalisation de projets d’infrastructure complexes en étroite collaboration avec des partenaires, fournisseurs et communautés locales. En collaboration avec AtkinsRéalis — un leader mondial de l’ingénierie basé au Québec — Siemens Mobilité renforce son engagement envers l’expertise locale, les emplois locaux et la création de valeur au Canada, contribuant ainsi à bâtir un système de transport moderne, résilient et durable qui servira la ville de Québec pour les générations à venir.

Contact for journalistes
Vanessa Bergeron
Téléphone: (365) 996-4114; Courriel: vanessa.bergeron@siemens.com
Pour plus d’informations sur Siemens Mobility au Canada, veuillez consulter: Siemens Mobility - Siemens Mobility CA

À propos de Siemens Mobilité
Siemens Mobilité est une entité gérée de manière indépendante de Siemens AG. Chef de file des solutions de transport intelligentes depuis plus de 175 ans, Siemens Mobilité ne cesse d’innover dans son portefeuille. Ses principales activités comprennent le matériel roulant, l’automatisation et l’électrification ferroviaires, un portefeuille complet de logiciels, des systèmes clés en main ainsi que des services connexes. Grâce à ses produits et solutions numériques et à l’usage de l’intelligence artificielle industrielle, Siemens Mobilité permet aux exploitants de mobilité du monde entier de rendre leurs infrastructures intelligentes, d’accroître durablement la valeur sur l’ensemble du cycle de vie, d’améliorer l’expérience passager et de garantir la disponibilité. Au cours de l’exercice 2025, clos le 30 septembre 2025, Siemens Mobilité a enregistré un chiffre d’affaires de 12,4 milliards d’euros et employait environ 43 400 personnes dans le monde. Pour plus d’information: www.siemens.com/mobility.

À propos de Siemens Canada
Siemens Canada est une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans l’industrie, les infrastructures, la mobilité et les soins de santé. Depuis 1912 au Canada, l’entreprise a pour mission de créer des technologies utiles qui transforment le quotidien, pour tous. En combinant les mondes réel et numérique, Siemens permet à ses clients d’accélérer leur transformation numérique et durable, rendant les usines plus efficaces, les villes plus habitables et les transports plus durables. Chef de file en intelligence artificielle industrielle, Siemens met à profit son expertise approfondie pour appliquer l’IA — y compris l’IA générative — à des cas d’usage concrets, offrant des solutions accessibles et performantes à des clients de divers secteurs. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée Siemens Healthineers, un chef de file mondial des technologies médicales à l’origine de percées significatives en santé. Pour tous. Partout. Durable. Au cours de l’exercice 2025, clos le 30 septembre 2025, Siemens Canada a généré des revenus d’environ 2,3 milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte environ 4 600 employés d’un océan à l’autre et exploite 38 sites administratifs et de production au Canada.