Siemens Mobility: Führend in der kommunikationsbasierten Zugsteuerung

Siemens Mobility ist mit mehr als 50 realisierten GoA4-Linien in 47 Metropolen führend im Bereich der kommunikationsbasierten Zugsteuerung (Communication-Based Train Control CBTC). Mit verschiedenen Automatisierungsgraden, sogenannten Grade of Automation (GoA),von GoA1 bis GoA4, bietet Siemens Mobility massgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse unterschiedlicher Schienennetze an.

Modellkoordination mit BIM

Siemens Mobility ist mit mehr als 50 realisierten GoA4-Linien in 47 Metropolen führend im Bereich der kommunikationsbasierten Zugsteuerung (Communication-Based Train Control CBTC). Mit verschiedenen Automatisierungsgraden, sogenannten Grade of Automation (GoA),von GoA1 bis GoA4, bietet Siemens Mobility massgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse unterschiedlicher Schienennetze an.

Diese Technologie ist ein kontinuierliches, automatisches und integrales Zugsicherungssystem, insbesondere für den Einsatz in Stadtbahnen, Metrobereichen und anderen Nahverkehrssystemen, mit einer bidirektionalen Fahrzeugstrecken-Datenkommunikation. CBTC wird auf die entsprechenden Linien optimiert und die benötigten Funktionalitäten werden auf die Fahrzeug- und Infrastrukturausrüstung optimal verteilt und die Betriebsführung erfolgt in der Regel ab einem separaten System. Dies führt zu sehr effizienten, aber auch zu proprietären Systemen (keine Standardschnittstellen) und Betriebsabläufe, bei welchen die LCC’s und Obsoleszenzbetrachtungen über das gesamte System (Fahrzeug und Infrastruktur) gemacht werden müssen. Die Migration bestehender Infrastrukturen und Fahrzeugflotten auf ein neues CBTC-System beinhaltet entsprechende Herausforderungen, wie beispielsweise langfristige Doppelausrüstungen oder parallele Betriebsführung ab einem separaten System.

Erfolgreiche Referenzprojekte weltweit

Vom vollautomatischen GoA4-Betrieb in Kopenhagen bis hin zu teilautomatisierten Lösungen der Stufen GoA1-3 in vielen Metropolen weltweit – Siemens Mobility hat bewiesen, dass wir über das nötige Know-how und die Erfahrung verfügen, um CBTC-Systeme erfolgreich umzusetzen. Aktuell sind mehr als 1700 km Schienennetze mit CBTC-Technologie von Siemens Mobility im Einsatz, darunter 250 km voll automatisch mit ATO GoA4 auf mehr als 50 Linien und bei 30 Netzbetreibern.

Optimierung der Kapazitäten

Dank der CBTC-Systeme können die Kapazitäten eines Schienennetzes bestmöglich ausgenutzt werden. Diese Optimierung erfolgt in der Regel:

  • Linienspezifisch
  • Für hochbelastete Linien mit minimalen oder hochdynamischen Zugfolgezeiten
  • Bei geringen Anforderungen an Interoperabilität (proprietäre Systeme)
  • Bei einfachen betrieblichen Verhältnissen mit richtungsgetrennten Gleistopologien
  • Bei homogenem Rollmaterial mit sichergestellter Zugsintegrität
  • Mit signifikantem baulichem Aufwand für Anwendungen in GoA4 wie Perronüberwachungen (z.B. Gates, Perrontüren, etc.).

Gerade für grössere oder heterogene Netze mit Mischverkehr von Personen- und Güterverkehr oder auch bei heterogenen Fahrzeugflotten mit einem bestehenden System kann eine Migration auf eine CBTC-Lösung über einen längeren Zeithorizont grosse Herausforderungen und hohe Aufwände mit sich führen. Hier ist eine differenzierte Betrachtung nötig, da dies zu aufwändigen Doppelausrüstungen auf der Infrastruktur- und Rollmaterialseite und separater paralleler Betriebsführung über einen längeren Zeitraum führen kann, welche hohe LCC verursachen können.

Jedes Schienennetz hat individuelle Anforderungen, die sorgfältig analysiert werden müssen, um die richtige Lösung zu finden. Insbesondere bei einem Einsatz ausserhalb von lokal und technisch klar begrenzten Abschnitten oder Linien sind langfristige Überlegungen zu Interoperabilität, Flotten-Kompatibilität und Obsoleszenz ein essenzielles Element für einen langfristig effizienten und erfolgreichen Betrieb. 

CBTC-Systeme von Siemens Mobility bieten vielfältige Möglichkeiten, um den Schienenverkehr bis zu GoA4 zu automatisieren und zu optimieren. Bei der Einführung und Migration müssen die Rahmenbedingungen sorgfältig analysiert werden, um langfristig die beste Lösung für den vorliegenden Anwendungsfall zu evaluieren.

Unser Team berät Sie gerne zu den Möglichkeiten und Vorteilen von CBTC.