cybersecurity ecosystem

Vectron Dual Mode

Gewinnen Sie eine exklusive Schulung 
Füllen Sie das Formular aus und nehmen Sie an der Auslosung teil

Jetzt teilnehmen!

Gewinnspiel

Vectron Dual Mode

Sie sind Lokführerin oder Lokführer? Sie möchten sich weiterbilden? Hier haben Sie die Möglichkeit dazu: gewinnen Sie eine kostenfreie Einweisung in die Baureihe 248 (Vectron Dual Mode). Voraussetzung hierfür ist ein Deutscher Triebfahrzeugführerschein der Klasse B, ausgestellt vom Eisenbahn Bundesamt und die Zusatzbescheinigung zum Triebfahrzeugführerschein, die die Baureihen 192, 193 oder 247 beinhaltet.

Jetzt ausfüllen und am Gewinnspiel teilnehmen!

Teilnahmebedingungen

Der Wettbewerb richtet sich an Lokführer und Lokführerinnen in Deutschland und Österreich, die bereits eine Zulassung und Schulung für den Vectron haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle MitarbeiterInnen der Siemens Mobility GmbH, der Siemens AG und Personen, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. TeilnehmerInnen müssen zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sein.

Der Wettbewerb beginnt am 15. März 2021 und endet am 30. April 2021. Es können keine Einreichungen mehr nach diesem Zeitpunkt entgegengenommen werden. Die Gewinner werden im Mai 2021 per E-Mail benachrichtigt. 

1.    Bedingungen

TeilnehmerInnen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen, um zum Wettbewerb zugelassen zu werden:

•     Teilnahme erfolgt über das Ausfüllen des Kontaktformulars auf dieser Webseite innerhalb der Wettbewerbsfrist

•     TeilnehmerInnen müssen bereits eine Zulassung und Schulung für den Vectron haben und diese nachweisen können

•     Die Compliance Regeln des Arbeitgebers der TeilnehmerInnen müssen eingehalten werden

•     GewinnerInnen werden unter allen Einsendungen ausgelost

Die Siemens AG behält sich vor, Einreichungen, die die Teilnahmevoraussetzungen nicht erfüllen, auszuschließen.

2.    Einreichung

Jeder TeilnehmerInnen kann unter Angabe der E-Mail Adresse das bereitgestellte Kontaktformular ausfüllen und nimmt so an der Verlosung teil.

Durch das Ausfüllen des Kontaktformulars erklärt sich der TeilnehmerInnen mit der weiteren Verarbeitung der Daten einverstanden.

3.    Anerkennung der Bedingungen

Mit der Registrierung erkennen TeilnehmerInnen diese Teilnahmebedingungen für die Verlosung der Vectron Dual Mode Schulungen an. 

Die GewinnerInnen werden unter allen Einsendungen per Losverfahren ermittelt. Sollten GewinnerInnen die nötigen Voraussetzungen zur Teilnahme nicht erfüllen, findet eine erneute Auslosung statt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Unter allen TeilnehmerInnen werden 5 Vectron Dual Mode Baureiheneinweisungen in unserem Werk München Allach verlost. Die Kosten der Anreise sowie Übernachtung und Verpflegung sind von den GewinnerInnen selbst zu tragen. Der Termin des Gewinnerevents wird von der Siemens AG festgelegt und den GewinnerInnen per E-Mail mitgeteilt. Hierbei behält sich die Siemens AG das Recht vor, das Gewinnerevent aufgrund von Einschränkungen durch Covid-19 zu verschieben. Kann der festgesetzte Termin nicht wahrgenommen werden, besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung. Ein Umtausch der Gewinne in Bargeld oder andere Sachwerte ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Auf das Gewinnspiel ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.

Die TeilnehmerInnen erklären sich mit ihrer Registrierung auf dieser Seite damit einverstanden, dass im Falle eines Gewinns Foto- und Videomaterial zum Zweck der tagesaktuellen Berichterstattung der Siemens AG veröffentlicht wird. Die Siemens AG versichert, dass die zur Registrierung notwendigen persönlichen Daten ausschließlich zur Verarbeitung im Zusammenhang mit dem Vectron Dual Mode Schulungswettbewerb verarbeitet und gespeichert werden, sofern der Teilnehmer einer Nutzung zu weiteren Informations-/Werbe-/Markforschungszwecken nicht ausdrücklich zustimmt. Die Daten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

vectron-gewinnspiel.mobility@siemens.com