KI-gestützte Lösungen für Verkehr und städtische Mobilität

ITS Digital Labs – Das MindSphere Application Center für vernetzte Mobilität
Wir entwickeln daten- und KI-gestützte Anwendungen und Dienstleistungen für ein noch intelligenteres Management des Straßennetzes, der intermodalen Mobilität in der Stadt oder auch einzelner Flotten wie z.B. E-Bikes. Daten- und KI-gestützte Anwendungen und Services sind essentielle Werkzeuge für Städte, die ihren Bewohnern optimal Mobilitätsbedingungen bieten wollen. Um bei immer komplexer werdenden Anforderungen an das Transportwesen ein effektives und effizientes Ökosystem städtischer Mobilität zu gewährleisten, bedarf es eines ganzheitlicheren Konzepts für das Mobilitätsmanagement. Vernetzte Fahrzeuge liefern Daten in Echtzeit, Infrastruktursysteme senden Zustandsmeldungen an Internet-der-Dinge-Plattformen wie MindSphere und auch die über Mobilgeräte vernetzten Verkehrsteilnehmer steuern ungeheure Datenmengen bei. Diese reichhaltige und ständig wachsende Datenquelle ermöglicht neuartige Mobilitäts-Services. Siemens Mobility ist der bevorzugte Partner für Städte und Behörden, wenn es um ein ausgewogenes, intermodales Mobilitätsökosystem geht, das nicht nur das Straßennetz, sondern auch bestimmte Flotten innerhalb des Netzwerks und steuert und letztendlich auch die Menschen auf ihren intermodalen Wegen leitet.
Mit cleveren Datenanalysen und künstlicher Intelligenz lösen wir Verkehrsprobleme wie Staubildung und Umweltverschmutzung und machen so das Leben in der Stadt lebenswerter.Dr. Claus Beringer, Leiter ITS Digital Labs
Wir meistern die Herausforderungen der Mobilität - mit Datenanalysen und künstlicher Intelligenz
Setzen Sie auf die breitgefächerte Kompetenz der Intelligent Traffic Systems (ITS) Digital Labs, um das Potenzial der digitalen Transformation voll auszuschöpfen. Mit ausgeklügelter Datenanalysen und künstlicher Intelligenz können Sie den disruptiven Auswirkungen der Verkehrsentwicklung zuvorkommen.
So entsteht eine rasch wachsende Datenbasis, die uns eine optimale Herangehensweise an die Mobilitätsherausforderungen von heute und morgen ermöglicht. Mit den im Verkehrsbereich etablierten Methoden lässt sich aus diesen Daten jedoch noch kein Mehrwert generieren. Um wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung zur intelligenten Stadt der Zukunft zu gewinnen, sind Techniken wie Big-Data-Analysen und KI unabdingbar.
Die ITS Digital Labs von Siemens Mobility verbinden das dafür notwendige zukunftsweisende Fachwissen mit dem relevanten Verkehrs-Knowhow und entwickeln innovative, daten- und KI-gestützte Anwendungen und Services, mit denen sich die verkehrlichen Aufgaben der intelligenten Stadt von morgen lösen lassen.
So helfen wir Ihnen, die Mobilitätsoptionen zu erweitern, den Verkehrsfluss zu verbessern, Ihre Flotten zu verwalten und den Verkehr insgesamt effizienter zu gestalten - bei erhöhter Sicherheit, geringerem Kraftstoffverbrauch und weniger Umweltbelastung.
Wir richten unsere Arbeit auf Ihre spezifischen Anwendungsfälle aus und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen, unserem Kunden, passende Lösungen.
Das gemeinsame Ziel ist es, ein Minimal Viable Product (MVP) mit einzigartigem Mehrwert für unseren Kunden zu schaffen. Auf Grundlage des MVP wird gemeinsam entschieden, ob die Lösung bzw. der Service, abgestimmt auf Ihre geschäftlichen Anforderungen, weiter ausgebaut und durch Siemens in Ihre Betriebsumgebung integriert werden soll.
So schaffen wir Mehrwert
Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln wir, in einem mehrstufigen Prozess, ein Minimal Viable Product (MVP) mit den gewünschten Kernfunktionen. Der gesamte Prozess folgt der Philosophie des „fail fast, learn fast“, d.h. das Ziel ist die rasche Entwicklung eines Prototyp-Lösung (Rapid Prototyping), die dem Kunde schon früh gewünschten Mehrwert bietet.
Als ersten Schritt des Innovationsprozesses arbeiten wir uns gründlich in die Herausforderungen und potentiellen Hürden ein - als solide Grundlage für die Entwicklung der optimalen Lösung. Dazu veranstalten wir in der Regel gemeinsame Workshops, bei denen die Ziele und Herausforderungen des Kunden in einer transparenten Problemdarstellung herausgearbeitet werden.
Die Sammlung und Sichtung von Ideen ist der erste kreative Schritt auf dem Weg zur Lösung des Kundenproblems. Ausgehend von der Problemdarstellung wird gemeinsam eine Vision der Lösung einschließlich eines ersten Anforderungsprofils erarbeitet. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden priorisieren wir die Ideen im Rahmen eines Design-Thinking-Prozesses, um ein durchgängiges Lösungskonzept zu entwickeln.
Sobald die Vision und das Anforderungsprofil entwickelt sind, machen wir die angestrebte Lösung in einer ersten konkreten Darstellung erlebbar. Das gibt uns die Möglichkeit, die Kernfunktionalitäten festzulegen, die Effektivität der Lösung für die vereinbarten Anwendungsfälle zu überprüfen sowie eventuelle Änderungen schon in einer frühen Projektphase vorzunehmen. Nach dieser „Erkundungsreise“ entscheiden wir gemeinsam, ob mit der Entwicklung eines MVP begonnen werden soll.
Beim Rapid Prototyping arbeitet unser Team eng mit dem Kunden an der Entwicklung eines Minimal Viable Product (MVP) mit den festgelegten Kernfunktionen. Der gesamte Prozess folgt der Philosophie des „fail fast, learn fast“, d.h. das Ziel ist die rasche Entwicklung eines einsatzbereiten MVP, das dem Kunden schon früh einen entsprechenden Nutzen bietet. Dabei werden die Arbeitsfortschritte regelmäßig mit dem Kunden durchgesprochen und in kurzen Abständen gemeinsam über die nächsten Schritte entschieden, je nach erwartetem Mehrwert und Machbarkeit.
flowAI - Verkehr im Fluss durch künstliche Intelligenz
Durch das Erkennen feinerer Verkehrsmuster kann die KI individuell auf die Bedingungen jeder einzelnen Kreuzung reagieren. Zudem ist sie durch kontinuierliches Lernen immer auf dem neuesten Stand und kann gelernte Muster auf weitere Kreuzungen übertragen. So halten Sie den Verkehr in Ihrer Stadt im perfekten Fluss.
Eventflow - das Prognose-Tool für Events und Veranstaltungen
Das neue Eventflow-System nutzt künstlichen Intelligenz und maschinelles Lernen, um automatisch zu erkennen und vorherzusagen, wann und wo die nächste Veranstaltung stattfinden wird und welches Verkehrsaufkommen zu erwarten ist. So helfen wir Verkehrsbehörden, sich besser auf die zu erwartenden Verkehrsbedingungen proaktiv vorzubereiten. Wir arbeiten dabei mit einem Cloud-basierten Visualisierungstool und einer offenen API, die es Verkehrsbehörden ermöglicht, die Daten als Teil bestehender Systeme zu nutzen.
Vorteile und Highlights
- Automatische Erkennung bevorstehender Ereignisse hilft, manuelle Suchvorgänge zu reduzieren
- Anzeigen von Ereignissen nach Beliebtheit in einem benutzerfreundlichen, Cloud-basierten HTML5-Visualisierungstool
- Verwendung der Daten zur Unterstützung von Verkehrsmanagement und -planung
- Darstellung von Transportoptionen zur Nutzung bestehender Systeme
- Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten
- Visualisierung der prognostizierten Beliebtheit zukünftiger Veranstaltungen für eine effizientere Planung
- Abrufen von Daten mithilfe einer offenen API zur Integration mit anderen Systemen
Prognose-Tool zur intelligenten Verteilung von LKW-Parkplätzen
Durch neue EU-Richtlinien für die Ruhezeiten von LKW-Fahrern, entstehen oft gefährliche Situationen durch überfüllte Parkplätze. Als Lösung dieses Problems, haben wir eine App zur Planung und Vorhersage entwickelt. Damit lassen sich die Kapazitäten der Parkplätze überwachen und Ruhezeiten bis zu 5 Stunden im Voraus planen. Mit dieser Lösung erhöhen Sie die Sicherheit auf Ihren Straßen.
Um die notwendigen einzigartigen Einblicke zu gewinnen und die passenden Lösungen zu entwickeln und zu betreiben, setzen wir MindSphere ein, das hochleistungsfähige Internet-der-Dinge(IoT)-Betriebssystem von Siemens. Mit MindSphere als „Platform as a Service“ (PaaS) können wir in allen Bereichen modernste Technologien einsetzen, von Konnektivität und Datenerfassung, -aufbereitung und -analyse bis zu maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. So schaffen wir genau die Anwendungen und Services, die Ihr Unternehmen für die digitale Transformation braucht. Natürlich sorgt MindSphere auch für das Höchstmaß an Cyber-Sicherheit, das Sie von Siemens Mobility ITS gewohnt sind.
ITS Digital Labs: Das MindSphere Application Center für vernetzte Mobilität
In den ITS Digital Labs arbeiten Verkehrsexperten, Datenanalysten sowie Experten für künstliche Intelligenz und IoT-Lösungen in einem dynamischen Team zusammen, das alle notwendigen Fachkenntnisse und Kompetenzen vereint.Zusätzlich kann das Team auf die Ressourcen aller Bereiche von Siemens Mobility ITS – dem führenden Anbieter von ITS-Lösungen – zurückgreifen, z.B. das umfabgreiche Know-How und die Beratungskapazitäten des VMZ in Berlin im Bereich Verkehrssteuerung und -management sowie Infrastrukturbetrieb; oder auch die große Datenanalyse-Kompetenz der zentralen Forschungseinheiten und unserer Schwestereinheit “Digital Services” im Rail-Bereich von Siemens Mobility.
Unser Angebot
- Umfassendes Know-How im Bereich Stadtverkehr und städtische Mobilität
- Experten für Datenanalyse und künstlicher Intelligenz
- Erfahrung in der Gestaltung gemeinsamer Entwicklungsprozesse, z.B. Design Thinking
- Nach den Prinzipien „Agile Entwicklung“ und „Rapid Prototyping“ arbeitendes Team
- MindSphere von Siemens: sichere und hochleistungsfähige „IoT Platform as a Service“ (PaaS)
Was Sie mitbringen
- Engagement im Rahmen des gemeinsamen Entwicklungsprozesses
- Die notwendige Datengrundlage (bestehend oder noch zu schaffen)
- Regelmäßige Abstimmung während der Entwicklungsphase
- Ansprechpartner mit entsprechender Entscheidungskompetenz
Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung
Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.Justify & Contact
Machen Sie Ihre Stadt noch intelligenter und attraktiver
Würden nicht auch Sie gerne die modernen Vernetzungsmöglichkeiten im Bereich Verkehr nutzen, um neue, innovative Produkte und Services für die Mobilität der Zukunft zu entwickeln und die intelligente Stadt zu schaffen, in der durchgehende Mobilitätslösungen Verkehrsprobleme wie Parksuchverkehr, Lärm und Luftverschmutzung minimieren helfen? Unsere Experten freuen sich darauf, gemeinsam mit Ihnen ein maßgeschneidertes Produkt bzw. einen kundenindividuellen Service zu entwickeln oder eine bestehende Lösung exakt an Ihre Bedürfnisse anzupassen!