Willkommen zur Kundenfachtagung
Mittwoch, 6. September 2017 - Olten/Kleinhüningen, Siemens Schweiz AG, Mobility
Mobilität von morgen – smart, vernetzt, digital
Unser diesjähriger Partner: Die Hafenbahn AG in Basel-Kleinhüningen
Die Schweizerischen Rheinhäfen sind eine Verkehrsdrehscheibe, die alle Verkehrsträger verbindet. Zwei Drittel der in den Schweizerischen Rheinhäfen umgeschlagenen Güter werden über die Bahn an- oder abtransportiert, ein Drittel von Lastkraftwagen übernommen. Ohne enge Verbindungen zu den Verkehrsträgern Bahn und Lkw funktioniert die logistische Verflechtung der Hafenstrukturen in die europäischen Verkehrsnetze nicht. Ein effizientes Bindeglied von multimodalen Transportketten – also Transporten mit mehreren Verkehrsträgern zu sein, ist die Stärke des Rheinhafens. Die Hafenanlagen der Schweizerischen Rheinhäfen sind für alle Güterverkehrsarten gut erreichbar. Sie liegen direkt am Bahn-Korridor Rotterdam-Basel-Genua, sind mit Zubringern ans Nationalstrassennetz angeschlossen und auch der EuroAirport ist in der Nähe.
Die Hafenbahn Schweiz AG (HBS) ist eine ganz besondere Bahnunternehmung: Sie besitzt zwei Bahnhöfe, kein einziges Fahrzeug, das Personal stammt von SBB Infrastruktur, sie befördert keine Passagiere – und sie floriert. Ihre beiden Güterbahnhöfe an den Rheinhäfen von Basel-Kleinhüningen und Birsfelden – bis 2009 gab es noch einen dritten beim inzwischen stillgelegten Hafen St.Johann – umfassen gesamthaft rund 57 km Gleis (ohne Privatgleise) und 350 Weicheneinheiten.
Seit Juli 2017 ist der Bahnhof Kleinhüningen mit einem elektronischen Stellwerk ausgestattet. Dieses Simis W-Stellwerk von Siemens übernimmt die Funktion der zwei elektromechanischen Anlagen der sogenannten Bauform 1912 von den deutschen Vereinigten Eisenbahn-Signalwerken (VES). Ein weiteres Stellwerk des gleichen Typs ersetzt zwei Jahre später die in Birsfelden installierte Integra-Schalteranlage mit Jahrgang 1955 und das VES im Stellwerk 2 aus dem Jahre 1940.
Tagungsprogramm
Programm am Mittwoch, 6. September 2017
- 08:30 Uhr Treffpunkt Bahnhof Olten – Für die Gleis-Nummer, beachten Sie bitte die Anzeigentafel und Durchsagen.
- 08:53 – 10:10 Uhr Extrafahrt nach Kleinhüningen (Basel)
- 10:10 – 12:30 Uhr Individueller Themenrundgang
- 12:30 – 14:30 Uhr Mittagessen: Rheinfahrt auf der MS «Lällekönig»
- 14:40 – 16:40 Uhr Hafenführung – Erfahren Sie mehr über den grössten Güterumschlagshafen der Schweiz
- 17:00 – 18:15 Uhr Rückfahrt nach Olten inklusive Apéro
- 18:15 Uhr Ende der Veranstaltung/Individuelle Heimreise
Anreise nach Olten
Wir empfehlen Ihnen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Olten anzureisen. Der Abschluss der Tagung findet ebenfalls am Bahnhof in Olten statt. Bei Anreise mit dem Auto raten wir Ihnen, in Nähe des Bahnhofs Olten zu parkieren.
Bitte treffen Sie frühzeitig in Olten ein, da der Zug pünktlich um 8.53 Uhr abfährt.
Kleidung
Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist es notwendig, festes Schuhwerk zu tragen.
Für weitere Sicherheitsmassnahmen, wie zum Beispiel Warnwesten, sind wir besorgt.
Individueller Themenrundgang

Bahnautomatisierung - Monitoring, Optimierung, Control
- Iltis Digital-Portfolio
- SiMON (Siemens Infrastruktur Monitor) - Infrastruktur auf einen Blick
- Tunnelspezifische Bahn-Leittechnik - Bahnoptimierung (Konflikterkennung
und -lösung, DAS-C)

Digital Services
- Connectivity am Beispiel von CTMobile
- Smart Monitoring am Beispiel von Streckenbeobachtung Rollmaterial
- Smart Data Analysis am Beispiel von Diagnose Fernwartung
- Predictive Maintenance am Beispiel von Track-Monitoring

Projekt ETCS-Netz – Mission completed
Automatisierung eines Grossprojektes (Umrüsten unter dem rollenden Rad)
Anhand dieses Projektes zeigen wir auf, wie das vorhandene Know-How und die Prozesse auch bei der Ausrüstung von ZBMS genutzt werden kann.

Neue Stellwerksarchitektur - Der Weg der Zukunft
Simis W-Stellwerk und Stellwerkstechnologie bei der Hafenbahn AG
Wir geben einen Ausblick wie die weiterführende Architektur der Stellwerke mit Multicore Technologie aussehen kann.