Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Erweiterung der Bangkok Blue Line vollständig im regulären Fahrgastbetrieb 

„Die Erweiterung der Blue Line ist ein bedeutender Meilenstein für den öffentlichen Nahverkehr Bangkoks. Mit Hilfe dieser Metrolinie kann die Stadt nun fast 500.000 Menschen befördern und schafft damit die Möglichkeit, ihr kontinuierliches Wachstum zu bewältigen,“ sagt Michael Peter, CEO von Siemens Mobility. "Siemens Mobility realisierte dieses wichtige Projekt termingerecht und lieferte ein vollständiges Metrosystem. Es ist schlüsselfertig: Weil wir für alle Aspekte dieses Projekts verantwortlich sind, konzentrierten wir uns vom ersten Tag an voll auf den effizienten Betrieb und bereiteten eine Wartung vor, die die höchste Verfügbarkeit garantiert.“
Mit 20 Kilometer Länge war die ursprüngliche Blue Line die erste unterirdische Metro in Thailands Hauptstadt. Siemens Mobility lieferte sie 2004 schlüsselfertig. Die 18 Stationen nutzen täglich etwa 320.000 Fahrgäste.
Im Jahr 2017 erhielt Siemens Mobility den Zuschlag für die Erweiterung der Blue Line, im Juli 2019 startete auf dem ersten Erweiterungsabschnitt von Hua Lamphong nach Tha Phra der öffentliche Probebetrieb - drei Monate früher als geplant. Im September 2019 folgte dann der Regelbetrieb auf einem wichtigen Teilstück, auf dem BEM neue Metrozüge von Siemens Mobility einsetzte. 
Die für die Erweiterung gelieferten Züge sind eine Weiterentwicklung des auf der ursprünglichen Blue Line eingesetzten rollenden Materials: Sie fahren mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde und können jeweils über 800 Fahrgäste befördern. Hergestellt wurden sie zum größten Teil in Österreich und vor Auslieferung nach Bangkok umfassend im Prüf- und Validationcenter Wegberg-Wildenrath getestet. 
Siemens Mobility hat bereits drei schlüsselfertige Hochleistungs-Bahnsysteme für Bangkok realisiert: Neben der Blue Line, die seit 2004 in Betrieb ist, lieferte Siemens Mobility den Skytrain und den Airport Rail Link. Darüber hinaus erhielt Siemens 2016 einen Auftrag über 22 vierteilige Metrozüge für Bangkoks Green Line, die im Dezember 2019 in Betrieb genommen wurden.
Mehr zu Siemens Mobility finden Sie unter: www.siemens.de/mobility
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Systeme, intelligente Straßenverkehrstechnik sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, hat die ehemalige Siemens-Division Mobility einen Umsatz von 8,9 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 36.800 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.
Mehr

Kontakt

Chris Mckniff

Siemens Mobility GmbH

One Penn Plaza
New York, NY 10119 
USA

+1 (646) 715-6423