Erster Railjet der neuen Generation von Siemens Mobility wird in Fahrgastbetrieb genommen
Die ÖBB haben heute den ersten Railjet der neuen Generation von Siemens Mobility für Fahrgäste in Betrieb genommen. Der neue, mit zahlreichen Innovationen versehene Zug wird vorerst für den Verstärkerverkehr rund um die Osterzeit auf der Strecke Wien - Feldkirch eingesetzt. Der Zug ist – ohne Lok - insgesamt rund 240 Meter lang, bietet 532 Sitzplätze, besteht aus insgesamt neun Waggons, davon zwei erste Klasse Sitzplatzwagen („First class“) mit „Business Class“-Bereich, ein Bordrestaurant-Wagen mit Sitzplatzbereich, vier zweite Klasse Sitzplatzwagen („Economy Class“), ein Multifunktionswagen („Economy Class“) und ein Steuerwagen („Economy Class“). Technisch punktet der Zug durch die in Graz entwickelten High-Tech Leichtbau-Drehgestelle, auf denen der Zug rollt, die für den Mobilfunk-Empfang optimierten Fenster, innovative Energieverteilerblocks mit redundanter Versorgung durch den Nachbarwagen sowie mit dem Selbstdiagnosesystem mit gesicherter Funkverbindung zum Wartungsstützpunkt.
Die Railjets der neuen Generation wurden von Siemens Mobility in Wien entwickelt und gebaut und basieren auf der gleichen Plattform wie die neuen Nightjets. Ursprünglich wurden acht Züge bestellt, nun haben die ÖBB 19 weitere Züge geordert. Insgesamt liefert Siemens Mobility daher 27 Railjets der neuen Generation.
Andreas Matthä, CEO ÖBB-Holding: „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Fernverkehrsflotte um 19 weitere Railjets der neuen Generation aufstocken können. Die Menschen reisen immer mehr und viele bevorzugen dafür die Bahn. Dieser – nicht zuletzt auch für Umwelt und Klima – erfreulichen Entwicklung begegnen wir mit einem Plus an modernen Zügen. Durch das neue Reiseerlebnis am Brenner schaffen wir es, dass vor allem diese Strecke damit noch mehr an Beliebtheit gewinnt. Mit den Railjets der neuen Generation bieten wir unseren Fahrgästen ein erstklassiges Reiseerlebnis und heben den Komfort auf ein neues Level.”
Tanja Kienegger, CEO Siemens Mobility Austria: „Wir haben die Railjets der neuen Generation in Wien entwickelt und gefertigt, hohe Wertschöpfung in Österreich erzeugt und viele Innovationen umgesetzt. Das Ergebnis wird die Fahrgäste überzeugen. Die Bestellung von 19 weiteren Zügen ist ein starkes Zeichen in die Qualität und Technologie von Siemens Mobility.“
Technische Besonderheiten
Die neuen High-Tech-Leichtbau Fahrwerke sind um 30 Prozent leichter, bieten höheren Fahrkomfort als vergleichbare Erzeugnisse, benötigen weniger Rohstoffe in der Fertigung und machen den Betrieb des Fahrzeugs über den gesamten Lebenszyklus wirtschaftlicher, weil weniger Energie für den Fahrbetrieb benötigt wird, vor allem für die Beschleunigung und das Bremsen des Zugs.
Erstmalig in Österreich kommen wie bei den Nachtzügen neuartige, für das Mobilfunksignal durchlässige Zugfenster zum Einsatz. Die patentierten Fenster haben eine durch Laserstrahlen aufgebrachte Struktur, die von den Fahrgästen kaum bemerkt wird und daher einen ungestörten Blick aus dem Zugfenster erlaubt. Diese Fenster wurden von Siemens-Forscher in Wien entwickelt, die Signalleistung ist 50-fach stärker. Messungen mit einem schon im Einsatz befindlichen ÖBB Railjet haben ergeben, dass sich die Zeitdauer, in der ein guter 4G-Empfang verfügbar ist, um 33 Prozent erhöht.
Digitalisierungstechnologie sorgt auch im Hintergrund für einen reibungslosen Betrieb der Züge: Über eine gesicherte und hochzuverlässige Datenverbindung zum Wartungsdepot überträgt der Zug Daten der Selbstdiagnose. Auf diese Weise werden Wartungstätigkeiten besser planbar, was ein Beitrag zur höheren Verfügbarkeit der Züge und somit zu zufriedeneren Fahrgästen ist.
Noch mehr Nachhaltigkeit wird durch die gesteigerte Energieeffizienz zum Beispiel mit LED-Innenraumbeleuchtung, eine Klimaanlage mit Wärmepumpenfunktion sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb sowie einer Regelung der Frischluftzufuhr entsprechend dem CO2-Gehalt in der Luft erreicht. Einen wichtigen Beitrag liefern auch die neu entwickelten Energieverteileinheiten des Zugs. Sie sind bei der Spannungsumwandlung und dem Energietransport innerhalb des Zugs besonders effizient und sorgen vereinfacht gesagt dafür, dass der Strom bis an die Steckdose des Fahrgastsitzes gelangt.
Für die Fahrgäste so komfortabel wie noch nie
Die Züge bieten den Fahrgästen eine breite Auswahl an, wie sie ihre Fahrt genießen möchten: Je nach Vorliebe können die Fahrgäste entweder in Abteilen reisen, in Großraumwaggons, im „Raised Seating“-Bereich mit etwas höherer Sitzhöhe, mit oder ohne Tisch und vielen anderen Varianten reisen. Fahrgäste, die es gerne etwas ruhiger haben, fahren in den ausgewiesenen Ruhezonen; Familien können in den Familienzonen mit auf den Tischen angebrachten Spielbrettern reisen. Die durchgängigen Rückenlehnen der Sitze grenzen die Sitzreihen besser ab, sodass Fahrgäste ungestörter unterwegs sind und in Ruhe am Laptop arbeiten oder einfach die Fahrt genießen können. Im gesamten Zug wird WLAN angeboten, ein modernes und übersichtliches Fahrgastinformationssystem steht über an der Decke angebrachten Displays sowie weiteren Bildschirmen zur Verfügung.
Der Passagierkomfort wird durch ein dem Tagesverlauf automatisch folgendem Lichtkonzept gesteigert. In den Abteilen kann sowohl die Lichtfarbe und auch die Temperatur individuell angepasst werden.
Die neuen Doppelsitze sind mit wegklappbaren Mittellehnen ausgestattet, wodurch sie -bei gering ausgelasteten Zügen - zu einem kleinen Sofa umgebaut werden können. Jeder Reihensitzplatz ist zudem mit drei Lademöglichkeiten ausgestattet: Zur Verfügung stehen USB-Stecker, wireless charging via NFC und auch eine 230 Volt Steckdose. Das Gepäck kann via NFC oder individuellem Zahlencode in versperrbaren Gepäckschlössern sicher und auch ohne Aufsicht verwahrt werden.
Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen stehen drei barrierefrei zugängliche Rollstuhlplätze zur Verfügung, die über den bahnsteiggleichen, barrierefreien und extra breiten Einstieg des Multifunktionswagens erreichbar sind. Die ÖBB sehen vor, diese Plätze mit dem „erste Klasse Service am Platz“ zu servicieren. Dies fördert das selbstbestimmte Leben von Menschen mit höheren Mobilitätsbedürfnissen.
Auch für Sportler bietet der Zug viel Komfort: Es gibt im Multifunktionswagen Platz, um Ski und Snowboards abzustellen, zusätzlich sind sechs Fahrradabstellplätze vorhanden.
Snacks und Drinks können sich Fahrgäste auch aus den Snackautomaten holen. Noch größeren kulinarischen Genuss gibt es im Bordrestaurant: Es lädt mit Barhockern und Tischen ein, die Fahrt bei unterschiedlichen Köstlichkeiten zu genießen.