Siemens Mobility modernisiert und digitalisiert wichtigste Bahnstrecke der Slowakei

Digitales Steuerungssystem und umfangreiche Streckenmodernisierung: Effizienterer Bahnbetrieb auf 152 Kilometern des Hauptstreckenabschnitts Bratislava-Rača - Nové Mesto nad Váhom - Púchov

Siemens Mobility modernisiert und digitalisiert die wichtigste Bahnstrecke der Slowakei Bratislava - Rača - Nové Mesto bis Púchov, die auch Teil des internationalen Baltisch-Adriatischen Korridors ist. Ein entsprechender Vertrag wurde mit dem Eisenbahninfrastrukturbetreiber der Slowakei ŽSR (Železnice Slovenskej Republiky) vor kurzem unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet vor allem die Modernisierung und Erweiterung bestehender Stellwerke und die Installation des digitalen Steuerungssystems Iltis N im Streckenabschnitt Bratislava - Rača - Nové Mesto nad Váhom. Zusätzlich wird das bestehende Zugleitsystem ETCS L1 zwischen Bratislava - Rača - Nové Mesto nad Váhom - Púchov an den Standard des europäischen Schienennetzes angeglichen. Mit diesen Technologien wird die Kapazität der Strecke erhöht, die Leistungsfähigkeit gesteigert und die Wirtschaftlichkeit des Bahnbetriebs deutlich verbessert. Der Projektabschluss wird für etwa Mitte 2026 erwartet, ab diesem Zeitpunkt wird die Strecke vollständig digital gesteuert werden.

Mit unseren Technologien treiben wir die digitale Transformation voran. Die Bahn wird leistungsfähiger, wirtschaftlicher und effizienter. Das bringt große Vorteile für den Infrastrukturbetreiber ŽSR, für die Eisenbahnverkehrsunternehmen dieser Strecke sowie für alle Fahrgäste.

Tanja Kienegger, CEO Siemens Mobility Austria und CEE

Umfangreiche Streckenmodernisierung im Westen der Slowakei

Der Streckenabschnitt zwischen der slowakischen Hauptstadt Bratislava über Rača bis Nové Mesto nad Váhom ist eine der am stärksten befahrenen Bahnstrecken in der Slowakei. Auf dieser 92 km langen Strecke und den insgesamt 8 Bahnhöfen wird Siemens Mobility die digitale Bahnsteuerung intensiv vorantreiben und das innovative Zugsteuerungssystem Iltis N sowie Stellwerkselemente erweitern, um eine Erhöhung der Streckenkapazität zu gewährleisten. Im Abschnitt Cifer - Trnava werden Kabeltrassen renoviert und im Streckenabschnitt Trnava - Nové Mesto nad Váhom für die Steuerung notwendige zusätzliche Lichtwellenleiter installiert.

 

Innovative Steuerung des Bahnverkehrs mit Iltis N

Das Integrale Leit- und Informationssystem (Iltis) von Siemens ermöglicht eine optimale Steuerung und Verwaltung von Bahnstrecken. Das bisherige System Iltis classic wird durch das weiterentwickelte Iltis N ersetzt, was eine automatisierte Steuerung des slowakischen Schienenverkehrs ermöglicht. Die vollautomatische Fahrplanbereitstellung und eine frühzeitige Konflikterkennung erhöhen die Zugfrequenz deutlich. Integrierte Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMS) machen den Betrieb effizienter bei gleichzeitig geringeren Lebenszykluskosten. Mit der Implementierung von Iltis N entsteht daher eine ausfallsichere Systemarchitektur mit höchster Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. 

 

Siemens Mobility in der Slowakei

Siemens Mobility beschäftigt in der Slowakei rund 900 Mitarbeiter, weiteres Wachstum ist geplant. Im Jahr 2024 wurde das Unternehmen zu einem der Top 10 Arbeitgeber im Bereich Transport und Logistik der Slowakei gekürt. Neben dem Hauptsitz in Bratislava hat vor allem das stark wachsende Rail Infrastructure Engineering Center in Žilina eine bedeutende Funktion, etwa 700 IT-Spezialisten arbeiten dort. Sie erbringen Dienstleistungen im Bereich der Software- und Hardware-Entwicklung von Steuerungs- und Sicherheitssystemen für den weltweiten Bahnverkehr. Zusätzlich gibt es ein Kompetenzzentrum in Bratislava, das sich auf das Zugsicherungssystem MIREL spezialisiert hat. Diese Technologie ist vor allem bei Bahnen in der Slowakei, Tschechien, Ungarn und Polen im Einsatz. Projekte in diesen Märkten werden daher vor allem von Ingenieurinnen und Ingenieuren in Bratislava unterstützt.