Siemens Mobilité fournira des systèmes de signalisation et de contrôle ferroviaire pour le prolongement de la ligne Trillium d’Ottawa vers le sud

Oakville, 10 decembre 2020
  • Un système de protection automatique des trains sera installé 
  • Une infrastructure intelligente améliorera les opérations

Siemens Mobilité a été sélectionnée par TransitNEXT, une filiale en propriété exclusive de SNC Lavalin, pour fournir les systèmes de signalisation et de contrôle ferroviaire pour le projet de prolongement de la ligne Trillium d’Ottawa vers le sud.  Le travail à exécuter comprendra la mise à jour du système de signalisation et l’installation d’une nouvelle technologie de protection automatisée des trains, laquelle permettra des déplacements de trains en toute sécurité et optimisera les opérations ferroviaires. Cela deviendra de plus en plus important vu la hausse attendue du nombre de passagers qu’apportera le prolongement de la ligne Trillium vers le sud et la liaison avec l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa.  Les travaux devraient être terminés en 2022.

« Ayant comme principale responsabilité de veiller à ce que ce projet soit mené à bien et à temps, nous devions avoir les bons partenaires, a affirmé Robert Alger, président des projets d’infrastructure à SNC-Lavalin. En plus d’avoir fait ses preuves en tant que fournisseur de technologies innovantes, Siemens Mobilité a une solide expérience dans la réalisation de projets complexes, quels que soient les défis et les climats. »   

« Le prolongement de la ligne Trillium offrira un meilleur accès à Ottawa-Sud et aux voyageurs d’Ottawa, notamment aux plus de cinq millions de passagers qui transitent par l’aéroport chaque année, a déclaré Yves Desjardins-Siciliano, chef de la direction de Siemens Mobilité au Canada. Notre technologie contribuera à optimiser les opérations sur cette nouvelle ligne et à offrir une expérience améliorée aux passagers grâce à une fiabilité et à une disponibilité accrues compte tenu du nouveau service aéroportuaire. »   

Siemens Mobilité fournira l’ingénierie, la conception, le soutien à l’intégration, les tests et la mise en service du système de protection automatisée des trains de Siemens Mobilité. Une technologie éprouvée de pointe sera installée sur les voies, les stations et les trains actuellement utilisés sur la ligne Trillium, ainsi que sur les 16 km de nouvelle voie, les huit stations et les nouveaux trains qui seront construits en vue du prolongement. Les plus récents systèmes de signalisation, appareils de commande électrique d’aiguillage et dispositifs de signalement de Siemens Mobilité viendront également soutenir ce système de contrôle ferroviaire nouvellement installé.

La ligne Trillium est l’une des deux voies ferroviaires exploitées par la ville d’Ottawa et desservant la grande région d’Ottawa. TransiNEXT construira une nouvelle liaison ferroviaire de quatre kilomètres qui fournira un accès ferroviaire à l’aéroport, offrant ainsi une option de transport plus simple et plus abordable aux voyageurs. On s’attend aussi à ce que cela aide à réduire la circulation intense sur la promenade de l’Aéroport d’Ottawa et dans les quartiers avoisinants.

TransitNEXT est l’entrepreneur principal responsable de la conception, de la construction, du financement et de l’entretien dans le cadre du projet de prolongement de la ligne Trillium vers le sud. L’opérateur de la ligne sera OC Transpo.

Siemens Mobilité fournit des solutions au secteur canadien des transports depuis plus de 40 ans, notamment des véhicules légers sur rail à Edmonton et à Calgary, des rames de train qui seront livrées à Via Rail à partir de 2021, et l’électrification ferroviaire des réseaux de véhicules légers sur rail à Kitchener-Waterloo et sur la ligne de la Confédération à Ottawa.

Pour en savoir plus, visitez le new.siemens.com/us/en/products/mobility/rail-solutions/rail-automation.html   

Personne-ressource pour les journalistes :

Elizabeth Cho

Tél: +1 917-622-2413;

Courriel : elizabeth.cho@siemens.com

Suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/SiemensMobility

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Siemens Mobilité, veuillez visiter le site : www.siemens.com/mobility

Siemens Mobilité est une entreprise de Siemens AG gérée séparément. En tant que chef de file en matière de solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens Mobilité améliore constamment sa gamme de produits dans ses domaines d’activité de base, soit le matériel roulant, l’automatisation et l’électrification ferroviaires, les systèmes clés en main, les systèmes intelligents de gestion du trafic, et les services connexes. Grâce à la numérisation, Siemens Mobilité permet aux opérateurs de transport du monde entier de rendre l’infrastructure intelligente, d’accroître de façon durable la valeur tout au long du cycle de vie, d’améliorer l’expérience des voyageurs et de garantir la disponibilité. Au cours de l’exercice 2019, qui a pris fin le 30 septembre 2019, Siemens Mobilité a enregistré des revenus de 8,9 milliards d’euros. L’entreprise compte environ 36 800 employés à l’échelle mondiale. Pour en savoir davantage, consultez le site www.siemens.com/mobility.