Finnisches Schienennetz: Hohe Verfügbarkeit trotz extremer Wetterlagen
Siemens Mobility unterstützt die kritische Schieneninfrastruktur Finnlands mit Generalüberholungen in OEM-Qualität, proaktivem Obsoleszenzmanagement und einer langfristigen Partnerschaft
Wenn die Temperaturen auf -40 °C sinken und die Schieneninfrastruktur extremen Belastungen standhalten muss, ist Zuverlässigkeit kein Luxus – sie ist unverzichtbar. Die finnische Verkehrsinfrastrukturbehörde (FTIA) vertraut auf Siemens Mobility, um den Betrieb einer Vielzahl von Weichenantrieben auf höchstem Niveau aufrechtzuerhalten – viele davon sind mehr als 40 Jahre alt und weiterhin im Einsatz. Dank eines innovativen Partnerschaftsmodells, das Originalhersteller-Know-how mit lokalen Kompetenzen verbindet, hat Siemens Mobility in nur fünf Jahren mehr als 3.000 Weichenantriebe generalüberholt. Das Ergebnis: eine nahezu perfekte Verfügbarkeit, während gleichzeitig die Lebensdauer jahrzehntealter Anlagen durch professionelle Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen verlängert wurde.
Welche Voraussetzungen sind nötig, um ein verlässlicher Partner für den gesamten Lebenszyklus der kritischen Bahninfrastruktur Finnlands zu sein?
Weichenantriebe überholt
Verfügbarkeitsrate
Bewährte Leistung
Ersatzteilvertrag
Mobilität für ein ganzes Land sichern – selbst unter extremen Wetterbedingungen
Mobilität für ein ganzes Land sichern – selbst unter extremen Wetterbedingungen
Extreme klimatische Anforderungen
Weichenantriebe müssen bei Temperaturen bis zu –40 °C einwandfrei funktionieren – trotz starkem Schneefall, Eisbildung und extremen Temperaturschwankungen. Diese anspruchsvollen Bedingungen bringen die mechanischen und elektrischen Komponenten an ihre Grenzen.
Zukunftssichere Instandhaltung einer alternden Infrastruktur
Die langfristige Betriebsbereitschaft von 40 bis 50 Jahre alten Weichenantrieben erfordert ein professionelles Lebenszyklusmanagement. Bei der Modernisierung kritischer Komponenten stehen Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und eine hohe Lebensdauer im Vordergrund – nicht allein der Anschaffungspreis.
Wachsendes Obsoleszenzrisiko
Die ursprünglichen Lieferanten hatten sich aus dem Markt zurückgezogen. Die Lieferzeiten für kritische Ersatzteile verlängerten sich, was die Kontinuität des Betriebs und die Ausfallsicherheit des Netzes gefährdete.
Kompromisslose Qualitätsstandards
Als sicherheitskritische Infrastrukturkomponenten erfordern Weichenantriebe und Endlagensensoren ein Höchstmaß an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit – ohne jegliche Fehlertoleranz.
Was auf dem Spiel steht, ist klar: Ein einziger Ausfall einer Weiche kann eine Kettenreaktion auslösen, die zu Verspätungen, steigenden Kosten und Betriebsstörungen im gesamten finnischen Schienennetz führt. FTIA benötigte mehr als nur einen Wartungsdienstleister. Sie benötigten einen langfristigen Partner, der über das nötige Fachwissen für die Erbringung professioneller Überholungsdienstleistungen verfügte – und über die strategische Weitsicht, um Lebenszyklus- und Obsoleszenzrisiken über Jahre hinweg zu bewältigen.
Was kennzeichnet eine erfolgreiche Partnerschaft über den gesamten Lebenszyklus hinweg?

Am Ende ist es das Schönste, die Früchte unserer Zusammenarbeit zu sehen – wie maximierte Verfügbarkeit sowie weniger Fehler in Weichenantrieben und Weichen. All dies trägt zu einem zuverlässigeren und effizienteren Eisenbahnverkehr in Finnland bei.
Drei Grundpfeiler für herausragende Leistungen über den gesamten Lebenszyklus
Jährlich 600 Maschinen – mit Präzision in Herstellerqualität
Jede Weichenstellanlage wird nach denselben Standards überholt wie ein neues Gerät, das das Siemens-Werk verlässt – mit Qualitätssicherung und durchgängigem Projektmanagement.
- Weichenantriebe - 600 Stück pro Jahr
- Endlagensensoren - 100 Stück pro Jahr
- Bearbeitungszeit - 3 bis 4 Wochen pro Maschine
- 7-jähriger Wartungszyklus nach jeder Generalüberholung, wodurch ein kontinuierlicher Lebenszyklus-Kreislauf entsteht
Langfristige Vereinbarungen – Lieferrisiken eliminieren
Zuverlässige Überholungsleistungen erfordern eine zuverlässige Ersatzteilversorgung. Siemens Mobility hat umfassende Rahmenverträge für Ersatzteile etabliert, die die Materialverfügbarkeit garantieren – und so Unsicherheiten aus dem Planungshorizont von FTIA nehmen.
- 10-Jahres-Rahmenvertrag mit garantierten Mengen
- Notfallbestand – komplette Weichenantriebe als sofort einsatzbereiter Ersatz auf Lager
Proaktives Risikomanagement – mit einem ganzheitlichen Obsoleszenzkonzept
Für alternde Infrastrukturen ist Obsoleszenz eine schleichende Gefahr. Siemens Mobility begegnet Obsoleszenzrisiken durch kontinuierliche Überwachung, strategische Beschaffung und langfristige Verfügbarkeitsplanung.
- Keine Lieferunterbrechungen seit Projektbeginn
- Proaktive Berichterstattung und strategische Planung
- Vollständige Risikoübertragung – FTIA erhält volle Planungssicherheit
- Kontinuierliche Überwachung von Komponentenlebenszyklen und Lieferketten

Der Kunde ist äußerst zufrieden mit der Qualität unserer Überholungsarbeiten. Gemeinsam haben wir die Leistung und Qualität auf ein neues Niveau gehoben.
Messbarer Erfolg auf allen Ebenen
Bis zu 100 % Verfügbarkeit
Maximale Verfügbarkeit bei über 600 jährlichen Generalüberholungen. Jede Maschine wird gemäß den Werksstandards geprüft und hat sich bei Temperaturen von –40 °C als einwandfrei funktionsfähig erwiesen.
Bewährte Skalierbarkeit
Mehr als 3.000 Weichenantriebe wurden in fünf Jahren professionell überholt, zusätzlich zu jährlich über 100 Endlagensensoren. Siemens Mobility ist der mit Abstand größte Überholungsdienstleister in Finnland und liefert gleichbleibende Qualität in einem unübertroffenen Umfang.
Eine nachhaltige Zukunft gestalten
Eine fachgerechte Überholung verleiht jahrzehntealten Anlagen ein zweites Leben und verlängert deren Lebensdauer um 40 bis 50 Jahre. Dadurch wird der Bedarf an neuen Geräten drastisch reduziert, der Materialverbrauch deutlich gesenkt und die CO₂-Emissionen erheblich verringert – ein konkreter Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.
Langjährige Partnerschaft
Umfassende Easy Spares®-Vereinbarungen und ein proaktives Obsoleszenz-Management bieten FTIA entscheidende Planungssicherheit für die nächsten 10 Jahre: garantierte Lieferkontinuität und das Vertrauen, das sich aus einer bewährten Partnerschaft mit dem Originalhersteller ergibt.