Siemens Mobility Ägypten Hochgeschwindigkeitsnetz

Transform mobility in Egypt

Mit dem Bau eines 2.000 km langen Hochgeschwindigkeitsnetzes schreibt Ägypten ein neues Kapitel Mobilitätsgeschichte – eines, das von effizientem, sicherem und nachhaltigem Personen- und Güterverkehr geprägt sein wird.

Erleben Sie mit, wie Geschichte geschrieben wird

Es ist eine besondere Reise, eines der ehrgeizigsten Infrastrukturprojekte der Welt zu verwirklichen. Umso beflügelnder ist es, wenn sich die ersten Erfolge abzeichnen. Je mehr sich die einzelnen Teile zusammenfügen, desto mehr nimmt das neue elektrifizierte Fern- und Güterverkehrsnetz Gestalt an – und der Nutzen für die Bevölkerung des Landes, seine Wirtschaft und seine Position in der MEA-Region wird spürbar.

Mit unseren hochmodernen Zügen und Lokomotiven sowie unserer Bahninfrastruktur und technischen Expertise werden wir den Alltag der Ägypter*innen verändern, das Wirtschaftswachstum fördern und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Mit der Instandhaltung für 15 Jahre stellen wir einen zuverlässigen und reibungslosen Übergang in dieses neue Kapitel der Mobilität sicher.  
Möchten Sie einen Blick hinter die Kulissen eines der ambitioniertesten Verkehrsprojekte der Welt werfen? Dann laden Sie unser Whitepaper Rails of Change herunter.

Februar 2026 – Vectron Ägypten ist auf dem Weg nach Alexandria

Die ersten Vectron Lokomotiven sind auf dem Weg nach Ägypten. An einem kalten Wintermorgen verließen sie den Hamburger Hafen und reisen nun per Schiff in ihre neue Heimat. Dieser Meilenstein markiert den Beginn eines spannenden Jahres für alle, die an diesem Projekt beteiligt sind.

Entdecken Sie das sechstgrößte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt

Bald werden 90% der Ägypter*innen Zugang zu einem Schienennetz haben, das mehr als 500 Millionen Fahrgäste pro Jahr befördert und die Reisezeit um die Hälfte verkürzt. Die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene wird zudem Staus reduzieren und die CO2-Emissionen um 70% senken. Außerdem wird das Schienennetz nicht nur die Lebensqualität von heutigen und zukünftigen Generationen verbessern, sondern auch 40.000 Jobs schaffen und den wirtschaftlichen Fortschritt vorantreiben. Durch die Erhöhung der Frachtkapazität um 46% wird sich Ägypten in einen führenden Verkehrsknotenpunkt in der MEA-Region wandeln.
siemens-mobility-transform-mobility-in-egypt-vectron-aegypten

41 Vectron Lokomotiven sorgen für Aufschwung im Güterverkehr

Die bewährte Lokomotive wird ein wichtiger Motor für Ägyptens Wirtschaftswachstum sein. Sie kann bis zu 1.200 Tonnen bei 120 km/h ziehen und so mehr Güter besser und schneller durch das Land transportieren. Das stärkt Ägyptens Position in der MEA-Region. ETCS Level 2, zwei CCTV-Kameras in jeder Fahrerkabine und GSM-R Funkkommunikation gewährleisten für viele Jahre einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

siemens-mobility-transform-mobility-in-egypt-desiro-hc-aegypten

94 Desiro HC Züge definieren den Regionalverkehr neu

Mit dem Desiro HC Ägypten, der bis zu 160 km/h erreicht, wird der regionale Bahnverkehr auf ein neues Level gehoben. Seine Klimaanlage und Filtersysteme sind so gebaut, dass sie Sand, Staub und Hitze standhalten, was allen Fahrgästen ein komfortables Reisen ermöglicht. Außerdem haben die vierteiligen Züge breite Einstiegsbereiche, geräumige Sitzmöglichkeiten, eine rollstuhlgerechte Ausstattung sowie umfangreiche Sicherheits- und Informationssysteme. So wird jede Zugfahrt zu einem angenehmen Erlebnis.

siemens-mobility-transform-mobility-in-egypt-velaro-fuer-aegypten

41 Velaro Züge bieten Hochgeschwindigkeit in Ägypten

Gebaut für die Zukunft, entwickelt für Extreme – der Velaro für Ägypten verbessert Mobilität für alle Reisenden. Selbst bei 50 °C Außentemperatur bleibt der Innenraum kühl, sodass Fahrgäste stets bequem reisen können. Dazu tragen auch das Bordrestaurant, Steckdosen an jedem Sitzplatz und zwei Gepäckablagen pro Wagen bei. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 230 km/h verbindet er die Menschen im ganzen Land und bietet ihnen eine schnelle, zuverlässige und nachhaltige Art zu reisen.

1| 10

Innovationen auf (und abseits) der Schiene

Siemens Mobility ist eines der führenden Unternehmen zur Modernisierung von Ägyptens Bahnsystem. Am Bau von Ägyptens neuem Netzwerk sind ebenfalls Orascom Construction und The Arab Contractors beteiligt. Siemens Mobility ist für die Systemintegration, das Projektmanagement, die Hochgeschwindigkeits- und Regionalzüge, die Lokomotiven, die Signal- und Kommunikationstechnik, die Elektrifizierung, das Ticketing, die Ausrüstung der Depots sowie über einen Zeitraum von 15 Jahren für die Wartung der Züge und Infrastruktur verantwortlich. Zudem haben wir die Finanzierung für den Siemens Mobility Lieferanteil strukturiert. Entdecken Sie unsere Lösungen im Detail:

Systemintegration und Projektmanagement

Schlüsselfertige Komplettlösungen für Bahnsysteme aus einer Hand

Fahrzeuge

Für ein herausragendes Fahrgasterlebnis weltweit

Signaltechnik

Lösungen für einen sicheren interoperablen Zugbetrieb

Bahnelektrifizierung

Mit System zu mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Digitale Services

Optimale Systemverfügbarkeit durch Fernüberwachung mit vorausschauender Datenanalyse

Depotlösungen und Werkstatteinrichtung

Schnelle und einwandfreie Wartung entlang des Streckenverlaufs

Nachhaltige Finanzierung

Afrikas erster grüner Kredit für Infrastruktur