Hochgeschwindigkeits- und Intercityzüge – Heroes of Highspeed
Herausragende Technologie wappnet Mobilitätsanbieter für die Herausforderungen von heute und morgen. Wir verstehen uns als Technologieführer. Das beweisen unsere Hochgeschwindigkeitszüge täglich. Indem sie dank nie für möglich gehaltener Innovationen Energie sparen. Oder mit modernen Konzepten überzeugen. Als Helden des Alltags geben sie stets ihr Bestes für unsere Kunden und ihre Passagiere.

Herausragende Technologie wappnet Mobilitätsanbieter für die Herausforderungen von heute und morgen. Wir verstehen uns als Technologieführer. Das beweisen unsere Hochgeschwindigkeitszüge täglich. Indem sie dank nie für möglich gehaltener Innovationen Energie sparen. Oder mit modernen Konzepten überzeugen. Als Helden des Alltags geben sie stets ihr Bestes für unsere Kunden und ihre Passagiere.
Unsere Helden im Detail
Ägyptens Landschaft ist so vielfältig wie das Land selbst. Lebhafte Städte wechseln sich mit fruchtbaren Flächen und weitläufigen Wüsten ab. Es ist eine besondere Herausforderung, in einer so abwechslungsreichen Umgebung mit Hochgeschwindigkeit zu fahren – der Velaro für Ägypten ist bereit, sie anzunehmen. Gebaut, um höchsten Temperaturen und unterschiedlichen Arten von Sand zu trotzen, wagt er sich dorthin, wo noch kein Hochgeschwindigkeitszug zuvor gefahren ist. Künftig verbindet er den Norden des Landes mit dem Süden, den Osten mit dem Westen und das Rote mit dem Mittelmeer. So gibt er Ägypten einen nachhaltigen wirtschaftlichen Schub und halbiert gleichzeitig die Reisezeit.
Das 21. Jahrhundert bringt rasante Veränderungen mit sich. Neue Denkansätze für zukunftsweisende Mobilität sind gefragt. Eine Aufgabe für unseren Velaro Novo. Mithilfe zahlreicher Innovationen leitet er eine neue Ära des Hochgeschwindigkeitsverkehrs ein. Schnell, smart und ideenreich hat er in jeder noch so anspruchsvollen Situation die richtige Lösung parat. Seine Mission: Betreibern weltweit helfen, die Zukunft der Hochgeschwindigkeit zu meistern.
Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Eine Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene ist ein Werkzeug, um den Klimawandel zu begegnen. Doch wie kann man diese schnell bewerkstelligen? Der Velaro MS ist genau für diese Herausforderung gemacht. Atemberaubend schnell, aber vor allem heldenhaft sparsam und umweltverträglich ist er ein wesentlicher Unterstützer eines nachhaltigen Hochgeschwindigkeitsverkehrs. Seine Mission: Eine schnelle Verkehrswende und Stärkung des innerdeutschen Schienenverkehrs.
Die Ansprüche an einen modernen Hochgeschwindigkeitsverkehr steigen stetig: Mehr Komfort und Unterhaltung sind gefragt. Eine Aufgabe für den Velaro Türkei. Mit ihm wird aus jeder Reise ein großartiges Erlebnis. Dabei helfen ihm moderne Kommunikationssysteme und zahlreiche kundenspezifische Lösungen – wie etwa das großzügige Bordbistro nach türkischen Standards. Seine Mission: Passagieren ein modernes, individuelles Reiseerlebnis auf höchstem Niveau bieten.
Was tun, wenn unterschiedliche Strecken auch unterschiedliche Passagieraufkommen und Anforderungen mit sich bringen: Für jede Strecke einen eigenen Zug entwickeln? Oder gibt es einen, der sich verschiedenen Anforderungen perfekt anpasst? Es gibt ihn: der ICE 4. Ob 7-, 12- oder 13-Teiler – als The Amazing Transformer stellt er sich den unterschiedlichen Herausforderungen. Seine eigentliche Mission verliert dieser Wandelfähige dabei nie aus den Augen: Passagiere komfortabel ans Ziel bringen.
Das Meer mit einem Zug überwinden – manche Dinge scheinen unmöglich. Doch sie scheinen nur solange unmöglich, bis jemand kommt, der sie meistert. Es gibt jemanden, der selbst 40 Meter unter dem Meeresgrund außergewöhnliche Verbindungen schafft: der Eurostar e320. Als Connexion Challenger verbindet er nicht nur Großbritannien mit dem europäischen Festland, sondern auch Komfort mit Modernität und Passagiere mit Reiseerlebnissen der Extraklasse.
In einer Welt, die immer schnelllebiger und vernetzter wird, ist Zeit ein wichtiges Gut. Und für Zugbetreiber ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Zum Glück gibt es einen, der Zeitfressern konsequent den Kampf ansagt: Der Velaro E alias The Spanish Speedster. Mit einer Verfügbarkeit von fast 100% lässt er sich auch von der spanischen Hitze nicht beeindrucken. Darüber hinaus spart er pro Jahr 29.000 Tonnen CO2 und ist für Reisende eine komfortable Alternative zum Flugverkehr zwischen Barcelona und Madrid.
Voller Einsatz für einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsverkehr
Unsere Helden der Hochgeschwindigkeit stehen für …

… absolute Verlässlichkeit
Ob bei Hitze und Staub oder bei klirrender Kälte: Unsere Hochgeschwindigkeitszüge trotzen klimatischen Bedingungen und sind allzeit bereit, ihr Bestes zu geben. Das beweisen sie im täglichen Einsatz. Darüber hinaus sorgen unsere Mitarbeiter dafür, dass Sie Ihre Hochgeschwindigkeitszüge pünktlich in Betrieb nehmen können.

… wegweisende Nachhaltigkeit
Heute vollen Einsatz zeigen und dabei an morgen denken: Bei unseren Hochgeschwindigkeitszügen ist das selbstverständlich. Denn Innovationen sind bei uns nicht Selbstzweck, sondern haben immer einen ganz praktischen Nutzen – zum Beispiel den Energieverbrauch und die Instandhaltungskosten signifikant zu senken.

… außergewöhnlichen Innovationsgeist
Wir geben uns nicht mit dem Status Quo zufrieden, sondern verbessern unsere Züge mithilfe zukunftsweisender Technologien kontinuierlich. So konnten wir beispielsweise den Gesamtenergieverbrauch des Velaro Novo durch den gezielten Einsatz von Innovationen im Bereich der Aerodynamik um 30% senken.

… jahrelange Erfahrung
Unsere Hochgeschwindigkeitszüge basieren auf den Erkenntnissen aus mehreren Milliarden Betriebskilometern. Die langjährigen Erfahrungswerte aus dem täglichen Einsatz fließen in die Optimierung unserer Züge und Plattformen mit ein. Und stetig kommen neue Kunden und Einsatzgebiete hinzu.